This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:SN74CB3Q3257是否可以通过3.3Vcc 电源支持1.8V 信号?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1264688/sn74cb3q3257-can-sn74cb3q3257-support-1-8v-signal-with-3-3vcc-supply

器件型号:SN74CB3Q3257

专家、您好!

可否知道 SN74CB3Q3257是否 支持3.3V 信号和3.3Vcc 电源? 有什么副作用吗? 谢谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

     SN74CB3Q3257可以 通过3.3Vcc 电源可靠地支持1.8V 信号、如下所示:

    谢谢。

    近红外