This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:在选择引脚上使用1.2V VIH 时是否可以可靠地工作?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1263699/tmux1574-can-the-work-reliably-with-1-2v-vih-at-the-select-pin

器件型号:TMUX1574

根据 TMUX1574 数据表、VIH (输入逻辑高电平)介于1.2至5.5V 之间。  

我将 SPDT 开关连接到 SEL 引脚、可在0到1.2V 之间切换、 TMUX1574是否能可靠工作?

  建议1.8V 逻辑 I/O 具有1.17V 的 VIH 最小值。 那么、会有0.03V 的裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证工作电压为1.2V。 1.199V 的电压不能保证工作。 这可能是不可靠的。

    (您是从哪里得到1.17V 值的?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifeng:

    数据表表明、VIH 可在1.2V 至5.5V 的范围内可靠地工作。 如果器件在该范围之外正常工作、我们不能受让人。  

    我建议 在 SPDT 开关和 TMUX1574之间添加一个外部上拉电阻器。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢两位。  

    我得到了 EIA/JEDEC 8-7标准中的1.17V、其中对于1.8V 逻辑电平、VIH 为0.65 * Vcc = 1.17V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1574的输入在所有电源电压下都设计为在1.8V 电压下工作、因此阈值与普通 CMOS 输入不同。