This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4053B:信号波形问题

Guru**** 2667675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7436F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1261025/cd4053b-signal-waveform-problem

器件型号:CD4053B
主题中讨论的其他器件:TMUX7436F

大家好、

当使用 CD4053进行信号选择时、但在上电瞬间、输出信号波形会经过一段时间进行下冲。  在上电时默认选择5.5VDA。 下面是 Sch 和 SIGNAL 波形。 这样做的原因是什么?感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enhui!

    为了便于理解、我想澄清一下您在设计中看到的内容。  

    您是否在为器件 VCC 电源加电的同时、以信号的形式通过器件?

    2.第二张图片的两条黄线之间的信号电压是多少?

    请告诉我这些事情。

    此致、

    卡梅隆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:  

    感谢您的评论、下面是对您的问题的答复。

    1.是。

    2. 4053_DA_SET。 VEE=-7.5V、VEE 和 VCC -5.5V-DA 在加电后几乎与上升时间相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    下面是 CD4053的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enhui、

    1.我认为您看到此设计出现问题的原因是该器件没有 断电保护功能。 当信号输入在器件 VDD 的电源之前具有电压时、该特性可确保意外信号不会通过多路复用器。 (这可能在您的设计中出现)。

    2.我认为我们具有断电保护功能、可以支持5.5V 和-7.5V 信号的最好设备是 TMUX7436F。

    此外、您能否详细介绍此业务案例

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆