This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052-Q1:ISO7637 5b 测试

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1256293/tmux4052-q1-iso7637-5b-test

器件型号:TMUX4052-Q1

该开关是否支持 ISO7637 5b 测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许在大多数30 mA 下具有二极管钳位电流。

    因此您需要外部保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实际情况下、我们有前面的 TVS、我们将被钳位到36V、 td 将高达400ms。 4052可以承受这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该将通过4052钳位二极管的电流限制在远小于30 mA 的水平。 因此、如果使用限流串联电阻、其电阻应高于(36V−VCC)/ 30 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、如果我使用限流电阻、芯片在5b 测试中就没有损坏的风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、限流电阻器可防止 TMUX4052-Q1自身受损。 您的电路仍需要能够处理流入 VCC 的电流。 (如果 VCC 电压浮空、连接到它的所有器件都可能损坏。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:添加 Vd/Vs 的组件是否可以提高电压范围? 数据表显示 Vd/Vs 可以承受比 VDD 最大+0.5V 的电压。 如果我们进行 BAT 短路测试、VDD 可能为13.5V、我们将使用 Vd/Vs 的其他源添加、这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 引脚和电源轨之间存在二极管。 如果您施加超过电源轨0.5V 以上的任何电压、将有电流流动、二极管将电压钳制到其自己的正向电压。

    您可以添加与内部二极管并联的外部二极管。 (在外部二极管和引脚之间使用一个电阻器、以便大部分电流流经外部电流。) 您可以根据需要的任何电流来调整这些外部二极管的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clemens:正如你建议我添加一个外部电路来保护 I/O 引脚超过导轨0.5V 以上,如果有任何问题,你能帮我检查电路吗,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些10 kΩ 电阻器的用途是什么? 它们会在故障期间增加 I/O 引脚上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白什么样的故障会增加 I/O 电压、即用于限制电流的10 kΩ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 z02.CC1/2出现高压时、电流会流过 R9733、而 R9733上的压降会使芯片引脚上的电压高于电源电压(z02.U140P_USB3)。

    移除该电阻、并在引脚(DB 和 S0A)和二极管之间添加串联电阻。

    (和 VDD 需要低阻抗连接到电源;移除 R9730。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已更改 R9733电阻器位置、如果移除 R9730、该支持如何在5b 测试下限制流入 Vdd 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    防止高电压到达芯片的唯一方法是在高电压输入和芯片之间放置电阻器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我删除 R9730、如何在5b 测试 Vdd 超过28V 的情况下处理过流30mA? 最后、您说过、我们需要添加电流限制电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我建议的是 I/O 引脚的过压问题、但您需要电源过压保护。

    防止电源过压的唯一方法是 TVS 二极管、该二极管会钳位到足够低的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因我们的 Type-C CC1、CC2无法串联电阻器,我们是否可以串联肖特基二极管以防止 I/O 电压高于 Vdd,电流不会流过 Vdd?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不奏效。

    正如我说过的、唯一的方法是使用 TVS。 (我想您的电路中还有其他元件;保护源极的电源很有意义。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果存在 VDD 高电压问题、我们将使用另一个稳定的电源。  对于 I/O 引脚、我的意思是建议在 CC1/CC2引脚上串联电阻器来限制电流、但我们不能这样做、我们添加了肖特基二极管来防止 CC1/CC2电压超过 Vdd 并防止电流通过