This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:此器件能否用作1:4扇出多路复用器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224, SN74LV4066A, SN74CBT3244C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1259531/ts3ds10224-can-this-device-work-as-1-4-fanout-mux

器件型号:TS3DS10224
主题中讨论的其他器件: SN74LV4066ASN74CBT3244C

您好!

我正在尝试找到一种能够将 I2C SCL 和 SDA 对扇出到4个下游器件的器件。 虽然我们确实有特定于 I2C 的器件可以做到这一点、但它们都是由 I2C 控制的。 我希望找到可通过使能引脚进行控制的方法。

是否可以对 TS3DS10224进行配置、使其将一个输入路由到全部4个输出、或者一次最多有2个输出? 如果无法做到这一点、您推荐的其他器件是否可以做到这一点?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件专为1.2GHz 信号而设计、满足 I²C μ V 以上的信号需求。

    只需使用普通模拟开关即可。 但1:4开关只能路由到四个输出中的一个;您需要使用具有八个通道的1:1开关、例如2×SN74LV4066A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zach、

    TS3DS10224当然可以为您扇出这些信号。 正如克莱门斯所提到的,虽然这可能是有点过分,但会起作用。  
    根据所需的功能、8通道1:1也是一个解决方案。 如果他们只想打开/关闭风扇总线、像 SN74CBT3244C 或2xSN74LV4066A 一样可以处理此问题。 3244C 是最便宜的解决方案。
    如果他们希望在只激活特定 I2C 总线的同时打开/关闭风扇总线的功能、则2xSN74LV4066A 将是最便宜的解决方案。

    谢谢。
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rami 和 Clemens、

    感谢您的建议!  我将继续并查看您建议的器件。

    此致、

    扎克·金布尔