This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:如何连接未使用的引脚

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1259152/ts3l501e-how-to-connect-the-unused-pins

器件型号:TS3L501E

大家好、

关于 TS3L501ERUAR、有两个问题:

1.在未使用 LEDA0/1/2、LEDB0/1/2和 LEDC0/1/2时如何进行连接? 上拉、下拉或断开连接? 应为上拉或下拉电阻选择多大的电阻值?

2.靠近 VDD 放置的旁路电容器的建议数量和电容值是多少?

此致

高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Silvia

    由于 LED 引脚也是通用 IO 引脚、 应遵循以下规则。   在低频应用中、这些引脚可能保持悬空、因为如果处于悬空状态、则不会影响其他通道或运行。 对于更高频率的应用、建议通过一个端接电阻器(通常为50欧姆电阻器)将这些未使用的输入接地。 这是因为可能会将噪声耦合到未使用的输入并将串扰引入多路复用器、从而导致器件本身上的其他输入和输出出现波动。

    使用0.1-µF 和1 µF 电容器对电源引脚去耦、并将电容器放置在尽可能靠近引脚的位置。 确保电容器额定电压足以提供电源电压。

    有关如何处理未使用的多路复用器引脚的更多信息、请查看此 常见问题解答

    此致、

    卡梅隆