This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051:应用领域

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1258803/tmux4051-application-area

器件型号:TMUX4051
主题中讨论的其他器件: TMUX1209

大家好、

有 几个问题与  TMUX4051 TMUX1209

1.  最大波特率为115200bit/s 时、能否在 UART 信号中使用这两个芯片?

2.数据表中的带宽有什么含义?

3.  只要协议类型信号(SPI、SGPIO、UART 等)的频率在这个带宽内、这两个芯片是否可用?

此致

高锡尔维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是。

    2.它是模拟−3dB 带宽。 但对于0.1Mbps 信号、差异无关紧要。

    3.对于数字信号,(模拟)开关带宽应至少是信号频率的五到十倍。