This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051:TMUX4051

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1258732/tmux4051-tmux4051

器件型号:TMUX4051
主题中讨论的其他器件: TMUX1209

请帮忙确认这个几个芯片是否支持UART信号,UART最大波特率115200

TMUX4051

TMUX1209

SN74CBTLV3257PWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们的带宽规格为400 MHz、125 MHz 和200 MHz。 这适用于您的0.1 Mbps 信号。