This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6208:TMUX6208:单端 Anlaog 信号测量

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1258248/tmux6208-tmux6208-single-ended-anlaog-signal-measurement

器件型号:TMUX6208

您好!

我已将单端模拟输入信号(0-5V)连接到 TMUX6208的源极引脚。 因此、我已经为 IC 的 VDD 引脚提供了5V 的电压、并且 VSS 直接连接到 GND。 可以吗?

或者我需要将 VSS 引脚连接到-5V 电压轨吗? 如果 VSS 引脚不需要-5V 电压、那么我是否已将 VSS 直接连接到 GND 或需要通过数据表中提到的电容器将 VSS 引脚连接到 GND?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的信号没有被否定、那么您就不需要负电源了。

    GND 和 GND 之间的电容器将是无用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的确认。 在这种情况下、我会在 VSS 引脚和 GND 引脚之间连接一个0.1uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但您只需要在 VDD 和 GND 之间使用一个电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我已经在 VDD 和 GND 之间连接了一个电容器。 但是、数据表中提到从 VSS 引脚到 GND 需要另一个电容器。

    因此、我应该直接将 VSS 引脚连接到 GND、还是通过电容器连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种描述不清楚。 仅当 VSS 连接到 GND 以外的电压时、才需要该电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    克莱门斯就在这里。 在 VSS 和 GND 之间使用电容器的描述仅适用于双电源情况。 如果仅在 Vdd 使用单电源并将 VSS 接地、则 VSS 和 GND 之间不需要电容器。  

    谢谢!

    亚历克斯