This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257-Q1对于 RGMII 开关是否正常?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1257885/sn3257-q1-is-sn3257-q1-ok-for-rgmii-switch

器件型号:SN3257-Q1

BU 团队、您好  

SN3257-Q1是否支持 RGMII 开关功能?  如果不合适、您会帮助推广正确的部分吗? 这是一个汽车应用、需要 Q 级器件。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    正在使用哪个版本的 RGMII?  另外、正在使用什么频率? 由于 RGMII 有多个版本、我想确保查看的是与客户相同的 RGMII 标准。

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    RGMII 的版本为2.0、频率为125MHz。  

    您有何评论?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    从严格的规格角度来看、该开关可以处理相关的应用。 我想指出的是、我们有一个以太网团队、该团队可能会根据您的整体系统要求提供更专业的器件。 因此、如果您发现您需要该领域的某些内容、我建议您也与他们联系以获得建议!

    谢谢!

    亚历克斯