This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052-Q1:器件尺寸

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052-Q1, TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1256913/tmux4052-q1-part-dimensions

器件型号:TMUX4052-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1308-Q1

您能否为我提供数据表中找不到的文档的部件容差值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xin、您好!

    可在产品页面本节的设计和开发部分中找到 TMUX4052-Q1器件尺寸及其各种封装的容差:

    只需单击您感兴趣的封装类型、就会看到封装数据表。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、此网中的封装数据表没有容差消息、它只显示图片和基本尺寸、如图像、您能为我提供包含容差尺寸的封装数据表吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xin:

    对不起! 请参阅 TMUX1308-Q1数据表、 这张数据表包含从第48页开始的实际公差尺寸。 封装和尺寸相同、因此这是精确参考。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。 参考 TMUX1308-Q1。 但我们希望及时了解 TMUX4052-Q1中的机械尺寸数据表何时发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xin:

    我会跟我的团队跟进、告知他们我们需要更新数据表。  

    谢谢!

    亚历克斯