This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:最大导通电阻

Guru**** 2471420 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1257299/tmux1574-max-on-resistance

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件:TS3A44159

您好!

您能否告诉我、当 VDD = 3.3V 和 VS = 1.8V 或3V 时、导通电阻的最大值是多少?

我认为图3显示了典型值、因此我需要一个最大值的图形。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大电阻位于最高 VS 处、因此在您的情况下、保证理论最大值略小于4.5 Ω。

    或者、取指定典型值和最大值之间的系数(2 Ω 与4.5 Ω)、并将其应用于图3所示的典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    Clemens 在此处正确、这表明电阻为4.5欧姆。 如果我们看一下1.5V - 5.5V 特性、我们可以看到、在此窗口中 Vdd 的最大值为4.5欧姆、Vddx2的任何值为0 - Vddx2。 在您的特定应用中、您可能会得到略低于4.5欧姆(介于4至4.5之间)的电阻

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、Alex San、

    感谢您的支持。

    我知道最大导通电阻 低于4.5欧姆(介于4至4.5之间)。

    除 TS3A44159之外、是否有任何器件的最大导通电阻为3欧姆或更低(@VDD = 3.3V、VS = 1.8V 或3V)?

    客户正在寻找 FSA2567MPX 的替代产品、需要3欧姆或更低的最大导通电阻。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、TS3A44159是唯一的选择。