This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:输入电流

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TLC555, SN74CBTLV3257, SN74AHC157, SN74LVC157A, SN74AHC541, SN74LVC541A, SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1256095/sn74cbtlv3257-input-current

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件:TLC555SN74AHC157SN74LVC157A、SN74LVC1G3157、 SN74AHC541SN74LVC541ASN74LVC1G97

团队好,

我想知道 TLC555的输出是否有足够的驱动能力来驱动 SN74CBTLV3257PWR 的八个输入? TLC555的驱动器性能为10mA。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢您!

    我想了解 您的原理图设置 您有图片吗?

    如果您尝试通过多路复用器的 IO 引脚馈送电流、那么您的设计和应用应该很好! 因为该多路复用器是无源器件。

     该器件(以及模拟开关和多路复用器产品系列中的所有其他器件)仅在 所选路径配置中控制信号。  

    请告诉我更多! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kameron,

    我现在没有原理图。 请参阅图表。 谢谢!

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何开关在启用时的行为都非常类似于5 Ω 电阻器。 因此、TLC555是否能够驱动这些信号取决于您在开关另一侧连接的负载以及您同时启用的负载数量。

    什么引脚连接到 XB2和 XA 引脚? 为什么要切换555输出? 或许可以使用缓冲逻辑门而不是无源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ladisch,ć

    它用于 Switch 项目。  此 TLC555将用于驱动8个3.3V 风扇 PWM 信号。  我同意、或许是一个缓冲器是一个不错的选择、并与工程师进行核实。 同时、要为 FAN 模块提供 PWM 信号、SN74CBTLV3257应该可以正常工作、对吧?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么引脚与 XB2引脚相连、即、当 PWM 信号未由555驱动时、它们应该发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XA 连接到8个风扇模块,XB1连接到 TLC555, TLC 输出固定占空比的方波,使风扇以一定速度工作;XB2连接到 CPLD , CPLD 可以调节占空比以调整速度。 当 CPLD 不工作时、它将切换到 TLC555。 客户询问是否有带集成缓冲器的多路复用器、您能否评论一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ×较低驱动强度的2m Ω SN74LVC157A 或 SN74AHC157。

    您还可以使用单缓冲或模拟多路复用器(SN74LVC1G97或 SN74LVC1G3157)来驱动八个缓冲器(SN74LVC541A 或 SN74AHC541)。