This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在以太网交换机的 RGMII 串行器/解串器端口上查询。

Guru**** 2588775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1254889/query-on-rgmii-serdes-port-of-ethernet-switch

主题中讨论的其他器件:DP83869

您好、

我正在为其中一个产品使用以太网交换机、在使用了4个 PHY 以太网端口、2个 Serdes RGMII 端口、1个 SGMII 端口的以太网交换机中工作。

我们正在使用所有4个 PHY 以太网端口和1个 SerDes SGMII 端口以及1个 RGMII 端口、其余1个 SerDes RGMII 端口(固定数据速率为1Gbps SFP 端口)可用。对于我的应用、我需要该端口以100Mbps 运行、 那么、我的问题是如何将1Gbps SFP 端口的固定数据速率降低到100Mbps 数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:


    我相信 RGMII 不是 SerDes,不管怎样,你 可以用 DP83869从 RGMII 转到100Base-FX 。

    请参阅 SNLS614B 869数据表中的表9.5.1.2。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    是的、您是对的 RGMII 不是串行器/解串器、但我的要求是我们有一个固定1Gbps 数据速率的串行器/解串器端口、需要与100Mbps SFP 兼容、如何将1Gbps 串行器/解串器端口转换为100Mbps SFP 兼容?

    此致

    特哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    我们的869无法同时用于 SGMII 和光纤(这些引脚会进行多路复用、请参阅 SNLS614B 数据表中的引脚14-17的引脚说明)。

    一种可能的解决方案(使用2个 PHY)可能是:

    串行器/解串器 SGMII 端口[交换机]-> SGMII 869桥接至 RGMII -> RGMII 869至100 Base-FX (光纤)  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:  

     我的要求如下:

    3个电气端口:10/100 Base-T (屏蔽双绞线,STP),连接器类型 RJ45。

    1个光学端口:100 Mbps (SFP 850 nm MM 或1310 nm SM)、连接器类型 LC。

    我需要 3个电气端口和1个光纤端口、其中100BASE-FX 应该是 SFP 兼容端口、您是否可以推荐满足上述要求的以太网交换机?

    此致

    特哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    很遗憾、我所在的团队仅关注单个以太网 PHY。 我们不推荐使用任何开关。

    我们的处理器团队拥有具有多端口以太网交换机的 SoC。

    下面是一个示例:

    https://www.ti.com/product/AM69A

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    至少建议使用具有3个或更多铜端口和2个或更多 SerDes/SGMII 端口的以太网交换机、该交换机适合 SFP 收发器、其中一个 SerDes/SGMII 端口应支持100Mbps 数据速率。

    此致

    特哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tejas

    抱歉、我们没有任何可推荐的开关器件。 我们无法对该请求提供帮助。

    此致、

    阿尔瓦罗