This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:查询 TS5A22362 IC 特性和替代产品

Guru**** 2380640 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362, TS5A22366, TMUX2889
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1256852/ts5a22362-inquiry-regarding-ts5a22362-ic-characteristics-and-alternatives

器件型号:TS5A22362
主题中讨论的其他器件: TS5A22366TMUX2889

大家好、

客户有一个特殊的应用、它们在音频插孔上的音频信号和 I2C 信号之间切换、如下图所示。

但当切换到 I2C 时(IC 的 VDD 为3.3V,、且 SEL 保持高电平3.3V)、我们会发现 I2C 上升非常缓慢(在拉低之前上升到大约2.4V、无法达到3.3V)。 有时绕过 TS5A22362后、波形完全达到3.3V 并接近方波。

我想问的是、IC 有什么特征导致了这种情况? 有办法解决吗? 还是其他推荐 IC? 需要单个电源、但会存在负电压输入和输出。
感谢您的帮助!

Br、
斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C Ω 上升沿的速度受到上拉电阻器形成的低通 RC 滤波器(在本例中、两个并联)和总线总线电容的限制。 TS5A22362的 I²C 电容为370 pF、接近400 pF 的 Δ R 上限值。 增大到3 mA 的总上拉电流可能会有所帮助。

    TS5A22366将具有176 pF、而新的 TMUX2889将具有100 pF。 (两者均采用 DSBGA 封装。)