This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:多路复用器输入信号之间的干扰/耦合/串扰问题

Guru**** 2588125 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, SN74LV4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1256393/cd4051b-interefence-coupling-crosstalk-issue-between-mux-input-signals

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: SN74LV4051A

您好!

我们希望通过使用一个8:1多路复用器 CD4051B (Vcc:3.3V)来测量两个风扇 rpm。 风扇是基于4线 PWM 的12V 直流电源。 两个风扇均具有独立的 PWM 引脚和专用的12V 直流电源轨。 请查看下图以了解多路复用器连接详细信息。


我们面临风扇的随机 rpm 读数、并且两个风扇都运行缓慢 。 在使用 DSO 调试此问题时、我们发现在两个转速 FB 引脚(输入/输出0和输入/输出)连接在一起时未获得正确的输出信号(请参阅图1.5.95_BOOLE_TACH_5ms)输出/输入。 它看起来像是两个多路复用器输入连接之间的耦合/干扰/串扰。


如果我们将单个转速计 FB 输入连接到多路复用器输入(请参阅图1.5.95_Tach FB 风扇1或1.5.95_Tach FB 风扇2)、风扇 rpm 可以完美工作。 此外、我们验证了看起来正常的 PWM 风扇输入驱动信号。

请做必要的事并分享您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000器件设计用于高电压;在3.3V 时、导通电阻非常糟糕。 使用 SN74LV4051A 等低压开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克莱门:

    感谢您的快速响应。

    终端客户已开发此产品。 我们需要在不更改任何硬件的情况下解决此问题。

    我在数据表中查看、但找 不到 Rds@3.3V。 请提供典型值。

    能否解释一下 RDS 的较高值如何导致这个问题? 如果您有任何应用说明、请与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这来自较旧版本的数据表:

    在5V 时、将接近传输栅极 MOSFET 的栅极阈值电压。 在3.3V 时、没有指定值、甚至不是典型值、但电压甚至更接近阈值、电阻将高得多。

    导通电阻会与电路中的其他电阻一起产生分压器、并会增加噪声灵敏度。 在这种情况下、我怀疑风扇信号可能通过上拉电阻器相互上拉。

    在该电路中、SN74LV4051A 可作为引脚对引脚替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ritul:

    除了 Clemens 说的内容外、我认为您的设计中还可能因未使用的输入未端接地而产生噪声耦合和串扰。 这里有一个很好的 常见问题解答 、可以帮助您的客户进行设计。

    这里还有一个很好的视频、可以帮助您详细了解 多路复用器中的 r on 和 c on

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-features-and-parameters.html?keyMatch=

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    卡梅隆