This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052-Q1:TMUX4052-Q1的仿真模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052-Q1, TMUX4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1255734/tmux4052-q1-the-simulation-model-of-tmux4052-q1

器件型号:TMUX4052-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX4052

大家好、  

  您是否已经有 TMUX4052-Q1的仿真模型、可以给我吗?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX4052 (不带-Q1)具有 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

      谢谢您重播。

      TMUX4052是否具有 PSpice 模型?

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前还没有可用的 PSpice 模型、但我们计划在今年晚些时候发布一个。

    谢谢!

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kameron:

      我明白了、感谢您的支持。