This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6119:数据表上的泄漏电流规格

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1255595/tmux6119-leakage-current-specs-on-the-datasheet

器件型号:TMUX6119

您好!
我想这是一个由两部分组成的问题-

[1]在数据表首页-项目符号列表中的亮点-显示" 低泄漏电流 0.5pA "。

我认为这是一个拼写错误、参数表中的信息是正确的。。。该表列出了典型(25C、+15V/-15V 电源轨)泄漏、 .005nA 或... 5pA

您能否确认典型的泄漏为5pA?

[2]我想深入了解一下漏电流的规格。
在我们的应用中、我们将使器件偏置在+5V、-5V。 我们的运行环境温度为15C-30C。
我们将要切换的信号将以1.5V 为中心、开关上的最大差分电压为600mV。

开关上的较低电压与数据表中显示的电压是否会转化为漏电的典型值和最小/最大值的较低值?

您是否可以分享任何显示漏电流随温度变化的特性数据?

谢谢!
杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我们将查看此内容并与您再次相见、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    1.您的回答是正确的、实际泄漏电流为5pA、我们目前正在努力在数据表中解决这个问题!

    2.另外由于 漏电流 与温度有关,因此不应根据电压发生任何显著的变化。

    此外、我知道这些 数据表上的泄漏与温度关系图、但它们显示了一些您可能需要的信息。

     

    我不确定我们是否具有您特定应用的特性数据、但如果您需要任何进一步的信息、请告诉我!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    感谢您的答复。  


    图形在我们的温度下没有足够的分辨率来回答这个问题。
    理想情况下、我们希望在-25pA 至25pA 等 Y 轴标度上查看5-35C 泄漏数据...而不是查看单个数据点、而是查看更多数据点、以便了解在给定温度下测量泄漏时在多个器件之间的分布情况。  


    另一种可能需要查看的方法是图形或 Excel 工作表、其中显示了给定温度点的平均泄漏数据、以及从多个器件在该温度点采集的数据的标准偏差和中位数。

    基本上是深入了解泄漏数据!   

    谢谢、此致!
    杰瑞·莫尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白!

    请允许我有时找到这个数据(如果我们有它),并发送给您

    谢谢