This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245:关于输出电压。

Guru**** 2470870 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245, SN74CB3T3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1255668/sn74cb3q3245-about-output-voltage

器件型号:SN74CB3Q3245
主题中讨论的其他器件: SN74CB3T3245

大家好、

我想谈谈 SN74CB3Q3245和 SN74CB3T3245之间的输出特性差异。

下面是我希望它在什么条件下工作。
VCC = 3.3V
输入电压= 5V
输出电压= 3.3V

我认为 如果输入为5V、SN74CB3Q3245的输出为5V。

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB3Q 器件不会钳制 I/O。 CB3T 器件将 I/O 钳制到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    克莱门斯的评估是正确的。 下图说明了 CB3Q 和 CB3T 之间输入信号高于 VCC 传递的差异。

    如上所示、CB3Q 在输入电压为5V 和 VCC 为3.3V 时的导通状态电阻为8 Ω。 这意味着开关的输入和输出之间会产生非常小的压降。 对于这个器件、将不会钳制 I/O。

    同时、以上 CB3T 的图形显示、在输入电压高于电源电平时、器件将输出钳位到 VCC。  

    我希望这能够澄清您对两个器件之间输出特性的担忧。

    此致、