This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7209:TMUX7209RUMR

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7412F, TMUX7209, TMUX7309F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1341549/tmux7209-tmux7209rumr

器件型号:TMUX7209
主题中讨论的其他器件: TMUX7309F、TMUX7412F

我想将 TMUX7209用作4节锂电池 BMS 中的电芯测量多路复用器。  由于电池组的结构以及我们需要使用带电电池组装的事实、我们需要将电池"热插拔"到 BMS 板中。  在这样做时、我需要注意哪些问题。  网络与多路复用器接触的顺序对于电源/接地以及多路复用器输入通道是否都很重要?  如果网络按特定顺序连接、是否会发生闩锁?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    因此、如果我错了、请更正我的问题、但当您说热插拔时、您的意思是在您的当前设计中、7209可能会在 VDD 通电之前在 IO 上看到电压(Vdd=0V、Vio 大于0V)

    在这种情况下、我建议您使用具有断电保护功能并可以确保在"热插拔"期间不会损坏器件的 TMUX7309F。 tmux7309F 具有断电保护功能、消除了电源定序问题 、并且在多路复用器上电之前多路复用器 IO 引脚上存在的电压不会损坏设计中的下游元件。  

    此外、TMUX7209和 TMUX7309F 都 不受闩锁影响、这意味着在您的设计中这些器件不应发生闩锁。

    如果您有任何进一步的疑虑、敬请告知!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字引脚上的电压不会高于 Vdd、但是7209的模拟开关引脚有可能会在电源引脚之前连接(如果您建议适当组装、也许可以避免这种连接)。  在我看来、TMUX7309F 可能并不是一个好的解决方案、因为我们需要测量接近 Vdd 电源电压(V_s1A = Vdd)的电压 并且当开关电压接近 Vdd 时、开关的导通电阻变得很高、我们的后续放大器具有相当低的输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    回答正确、我想澄清一点、TMUX7309F 具有断电保护功能、可 在器件未通电时阻断输入信号。

    话虽如此、当 存在模拟信号且 VDD 未上电时、我无法保证 TMUX7209的性能、因为该操作 未在数据表中进行额定等级计算。 但我可以向您提供一个 常见问题解答 、其中介绍了当没有断电保护功能的器件(例如 TMUX7209)遇到断电事件时会发生的情况、具体情况与您在应用中描述的情况类似。  

    基本上、如果通过输入引脚上的电阻器来限制通过器件的电流、该电阻器会在器件上电之前经历电压、那么该器件就可以在您的故障情况下正常工作。 ( tmux7209数据表上的 Ik 规格是您在方案中需要考虑的重要规格)

    另一种选择是使用 TMUX7412F 、可将漏极引脚连接在一起并创建4:1通道多路复用器。 如果您使用2个 TMUX7412F 器件执行此操作、则可 在设计中获得与4:1 2通道多路复用器相同的功能、如(TMUX7209)。

    请告诉我您的想法、我很乐意为您提供帮助。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tyler,

    关于此的任何更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。  我认为、由于我们的尺寸限制以及由于我们需要多路复用器具有低输入阻抗、最好的解决方案是使用 TMUX7209并更改组装顺序、从而 在向多路复用器供电之前防止输入电压。