This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:需要1x4开关-用于光学 SPDIF 的多路复用器

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1357860/tmux4052-need-1x4-switch---multiplexer-for-optical-spdif

器件型号:TMUX4052
主题中讨论的其他器件:TMUX1204

您好!

在选择1x4数字音频开关时需要帮助。 开关的输入为 TOSLINK SPDIF 光学输入。 然后、开关将选择应通过基本 MCU 传递哪个输出。 SPDIF 参数将在96KHz 频率下具有24位分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basit:

     TOSLINK SPDIF 光学发送的信号的电压范围似乎为0.2V 至0.6V。 请更正我的错误、但如果是这样的话、 我可以推荐 TMUX1204: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux1204.pdf

    只要其至少由1.08V 电压供电、它就可以通过此类电压电平、如数据表中所示:

    谢谢。

    近红外