This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4594:钳位电流与电压方向间的关系

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A4594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1356605/ts5a4594-clamp-current-vs-voltage-direction

器件型号:TS5A4594

你(们)好!

我们想使用  TS5A4594、但在某些情况下、 IN、COM 和 NC 处的电压都将超过 V+几伏、并且比 GND 低几伏。 我计划使用电阻器限制流向这些引脚的电流。

我想澄清一下、内部钳位二极管是否已连接至 GND 和 V+、以保护模拟输入/输出免受高于 VCC 和低于 GND 电压轨的摆幅影响? 数据表中用红色圈出的下面一行为我带来了一些不确定性、因为它显示为 V<0。 不确定这意味着什么?  


提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您联系我们! 红色显示的行项目表示数字输入引脚上有一个二极管。

    不过为了回答您的问题、该器件确实有内部接地和电源钳位二极管。  指示器是上的最大值。  输入电压  额定值。 对于带有钳位二极管的器件、输入电压将被限制为 VDD 或 VDD +某个电压(即0.3V、0.5V)、但是没有正向钳位二极管的器件将具有相应的数值。  控制引脚也是高阻抗 CMOS 输入、因此被隔离。 只要实施了前文提到的限流电阻器、应该就没有问题了。  

    也可以查看有关此主题的常见问题解答页面。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供内容丰富的答复。 现在、我对它的工作原理有了更深入的了解。


    从实际的钳位电流值来看、我 在50mA 中几乎找不到"数字输入钳位电流"。 您知道这是否也适用于模拟钳位电流值?

    再次感谢、


    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    数字输入钳位电流仅针对诸如 COM 的数字输入引脚。 绝对最大值表注释了模拟输入的最大电流限制。  

    此致、

    亚历克斯