This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4066:SN74HC4066

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1112, SN74HC4066, TMUX1511, CD74HCT4066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1357179/sn74hc4066-sn74hc4066

器件型号:SN74HC4066
主题中讨论的其他器件: TMUX1511、TMUX1112、 CD74HCT4066

大家好、

当我们与3.3V 逻辑控制器连接时、您能否确认器件 SN74HC4066与5V 电源的电压兼容性。 STM32控制器的 VOH & VOL 为2.9 & 0.4。

请确认该器件的逻辑电压兼容性。

预测更早的响应。

谢谢  

Mahalakshmi S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HC4066的 VIH 不够低。

    CD74HCT4066具有 TTL 兼容型控制输入、可接受3.3V 控制信号。 还有 TMUX1511或 TMUX1112。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahalakshmi:

    克莱门斯就在这里。 SN75HC4066不支持您提供的目标用例。 幸运的是、我们将 TMUX1511和 TMUX1112作为理想的替代产品、能够支持您的用例。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的建议。 您能否确认、在采用5V 电源和3.3V 逻辑控制输入的情况下、器件 TMUX1112可以将0切换至5V 范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahalakshmi:

    我可以确认 TMUX1112将 通过5V 电源和3.3V 逻辑控制输入支持0V 至5V 的信号范围。 该器件支持0V 至 VDD 的信号范围和1.49V 的 VIH 电平。  

    此致、

    亚历克斯