请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1219 您好!
在 TMUX1119x 数据表中、I (s)/I (d)连续电流参数刚刚更新(2月24日)、并链接到建议工作条件限值(150mA@25°C) 中的 I (dc)电流、而在1219x 数据表(6月20日)中、该值为30mA 作为绝对最大值。
这是两个 MPN 之间的真正差异、还是只是因为1219x 规格表尚未更新?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TMUX1119x 数据表中、I (s)/I (d)连续电流参数刚刚更新(2月24日)、并链接到建议工作条件限值(150mA@25°C) 中的 I (dc)电流、而在1219x 数据表(6月20日)中、该值为30mA 作为绝对最大值。
这是两个 MPN 之间的真正差异、还是只是因为1219x 规格表尚未更新?
谢谢你。