This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V712EL:TS3V712和 TS3V713的差异

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1360149/ts3v712el-difference-of-ts3v712-and-ts3v713

器件型号:TS3V712EL

大家好、

您能否从性能和硬件设计的角度介绍一下这两种器件之间的区别? 谢谢你。

  • TI PN:TS3V712ELRTGR
  • 具有电平转换器的5V、1:2 (SPDT)、7通道 VGA SPDT 开关(引脚排列型号1)
  • TI PN:TS3V713ELRTGR
  • 具有电平转换器的5V、1:2 (SPDT)、7通道 VGA SPDT 开关(引脚排列型号2)

谢谢。

奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们具有不同的引脚排列。 不同的键合线连接会使模拟特性产生一些细微差异、但您可以根据哪个型号来选择器件、从而简化电路板布局。