This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1119:开关导致的高纹波

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1358422/tmux1119-high-ripple-due-to-switching

器件型号:TMUX1119

您好!

我附加了一个 SPICE 仿真、其中在开关期间发现了高纹波。 请帮我解决这个问题。

 

此致、

克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal:

    VDD 上是否有纹波?  

    信号的频率是多少?  

    如果 VDD 上出现纹波、则 信号似乎超出了其建议的运行条件。  

    请回答上述问题以作澄清。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    在 D 处观察到纹波、频率为1 MHz。 根据数据表、VDD 的最大电压限值为5.5V、D 至 VDD。  

    因此、我认为超出建议的限制并不是这样的。

    谢谢。

    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal:

    这 似乎 是一个 模型级问题。  我建议添加去耦电容器并尝试不同的值。 您可以先从100nF 电容开始、然后查看信号的行为。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    感谢推荐。 通过添加24.7nF 的去耦电容器、来自"D"引脚的输出看起来更好、并且纹波变得更小。

    谢谢。

    克鲁纳尔