This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX-24PW-EVM:利用 TMUX-24PW-EVM 评估 TMUX8108

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX-24PW-EVM, TMUX8108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1359024/tmux-24pw-evm-evaluate-tmux8108-with-tmux-24pw-evm

器件型号:TMUX-24PW-EVM
主题中讨论的其他器件: TMUX8108

尊敬的技术支持团队:

我正在考虑在 TMUX-24PW-EVM 上实现和评估 TMUX8108PWR。

是否可以使用焊铁进行安装? TI 采用哪些安装过程和预防措施?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    TMUX8108是16引脚器件、而 EVM DUT 的封装为24引脚、但这不是问题。 您可以将器件焊接在 DUT 封装的顶部16个引脚上。  

    是的、PW 封装足够大、使用焊铁应该不难。  

    在操作过程和预防措施方面、请确保器件的任何引脚均未短接在一起。   建议使用细焊线。   

    谢谢。

    近红外