This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8108:泄漏电流

Guru**** 2520500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8109, TMUX8108, TMUX9616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1359506/tmux8108-leak-current

器件型号:TMUX8108
主题中讨论的其他器件: TMUX9616、TMUX8109

尊敬的技术 支持团队:

第1季度

我想在数据表第1页上确认"低输入泄漏:40pA"。

剂量是指第7页上的±15V 双电源?

  

问题2.

通道间漏电流不匹配(ΔIS (on)、ΔID (on))  

例如、 85°C = 50pA、  

当  CH1为 IS(ON)=8nA 时,CH2为7.95nA 时?

这意味着 CH1和 CH2之间的差值为50pA。

问题3:

如果您有任何关于"通道间漏电流不匹配"之类的漏电流的文档(说明)、请告知我。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    是的、40pA 漏电流是指器件在 ±15V 双电源下工作时的漏电流、如数据表中所示。

    此外、是的、您是正确的。 泄漏电流失配是 器件不同通道之间的情况。  由于 TMUX8108是单通道器件、因此此参数与之并不相关。

    遗憾的是、我们没有任何文档专门解释通道之间的泄漏电流不匹配。  

    我发现最好的一点是介绍多路复用器参数及其测量方法的文档: https://www.ti.com/lit/an/slla471b/slla471b.pdf

    对通道之间的泄漏电流失配没有特别说明。

    谢谢。

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    感谢您的答复。

    我了解 TMUX8108的泄漏电流。

    TMUX9616只有 OFF 泄漏电流(IS (OFF)和 ID (OFF))。

    是否存在"导通泄漏电流"和 "通道之间的泄漏电流不匹配"?

    作为检查泄漏电流的背景、

    理想情况下、到 GND 的泄漏电流应小于10nA、因为绝缘必须相当高、否则测量数据将异常。

    那么、我应该参考什么泄漏电流规格?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    就您关于 TMUX9616泄漏信息的请求、我已联系我们的内部团队。

    您似乎在寻找一种具有低电流泄漏的高电压器件、我是否正确?

    如果是这种情况、您能否说明您要寻找的电压电平和电流泄漏参数、我会尽量提供您的最佳建议。  

    我也会跟进从我们的团队获得的关于您 TMUX9616问题的信息。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    感谢与您的团队分享。
    我正在寻找泄漏电流低于10 nA 的高电压器件、我需要高于直流±100V 的电压、我正在调查
    我认为 TMUX9616、TMUX8108是最大电压产品组。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    我知道  "通道之间的泄漏电流不匹配"仅适用于 CHA 和 CHB 之间的 TMUX8109。

    本规格不适用于 S1和 S2・・・S8之间的 TMUX8108。

     
    是这样吗?

    您说:

    泄漏电流失配是 器件不同通道之间的情况。  由于 TMUX8108是单通道器件、因此此参数与之并不相关。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    正如您所说的、我可以为您申请的最佳器件推荐 TMUX9616。  

    我收到了我们内部团队的回复。 导通泄漏电流规格将等于关断泄漏电流。 由于泄放电阻器的影响、在器件上未测量 ON 泄漏。 它们将超越任何类型的内部导通泄漏。 但从理论上讲、它们的值相等、在典型设置中大约为70nA。  

    我知道您正在寻找一款泄漏电流低于10nA 的开关、但 TMUX9616是我们针对您的要求提供的最佳选择。  

    是的、电流不匹配发生在器件通道之间、而不是源极引脚之间。 TMUX8108是一款8:1单通道器件。 通道间电流不匹配与之不相关、因为它只有一个通道。 它与 TMUX8109相关、因为它是一个4:1 2通道。

    谢谢。

    近红外