This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:输入断开时 SN3257-Q1上拉/下拉

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1359028/sn3257-q1-sn3257-q1-pull-up-pull-down-when-input-is-disconnected

器件型号:SN3257-Q1

您好!

我将使用该元件将两个不同的 SPI 器件(SxA 引脚上的器件 A 和 SxB 引脚上的器件 B)连接到一个 SPI 网络(Dx 引脚上)。

器件 B 与开关之间以物理方式断开。  

问题:开关的 SxB 引脚上是否需要上拉或下拉电阻器?

提前感谢您的反馈

此致

约纳塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonata、

    是的、在器件 B 与开关断开连接的情况下、我建议将下拉电阻器连接到悬空引脚。 请使用50欧姆的端接电阻、以避免噪声 耦合到 浮动输入、以及将串扰引入多路复用器从而导致器件本身的其他输入和输出出现波动。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    非常感谢您的建议。

    此致

    约纳塔