This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:PI3L2500ZHEX

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1361918/ts3l501e-pi3l2500zhex

器件型号:TS3L501E

您好!

TI 是否具有 LAN 开关可以支持作为 PI3L2500ZHEX 的2.5G 器件?

https://www.mouser tw datasheet/2/115/DIOD_S_A0009189284_1-2512824.pdf

谢谢!

 杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    TI 没有像  PI3L2500ZHEX 这样的宣传2:1 8通道多路复用器。

    当您说2.5G 时、您是指2.5Gbps 还是2.5GHz?

    根据您的答案、二极管部件的竞争解决方案将使用2个 TMUX574器件。

    它具有每通道带宽、可支持数据表中提到的以太网协议

    请告诉我您的看法!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kameron:

    很好,谢谢!

    杰夫