This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66-Q1:SN74LVC2G66-Q1中 ESD 二极管的正向电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66-Q1, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1359877/sn74lvc2g66-q1-forward-voltage-of-esd-diodes-in-sn74lvc2g66-q1

器件型号:SN74LVC2G66-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66

大家好、

ESD 二极管 连接到 SN74LVC2G66-Q1中 GND 和 VCC 的输入引脚。 我是否可以知道 SN74LVC2G66-Q1中 ESD 二极管的正向电压(VF)是多少?

SN74LVC2G66-Q1中的 ESD 二极管是否也连接到 GND 和 VCC 的输出引脚?

此致、

山本俊介  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字输入(C)没有连接到 VCC 的二极管。 模拟 I/O (A/B)确实具有二极管。

    绝对最大额定值禁止电压超出电源轨0.5V 以上、因此您可以假定二极管在电压较高时导通。 IBIS 模型(您可以在非 Q1 SN74LVC2G66器件的网页上找到)对电流与电压行为进行了更详细的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    谢谢你这么多的回复,并道歉我的迟到的回复. 关于二极管到模拟 I/O (A/B)的连接、我假设正确的连接如下。 真的是这样吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    除了克莱门斯所说的之外,这里还有一个 关于这个主题的常见问题。

    此致、

    卡梅隆