This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3253:请求直流分析值

Guru**** 2572065 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1363111/sn74cbtlv3253-requesting-values-for-dc-analysis

器件型号:SN74CBTLV3253

您好、TI 团队、

 

我们正在对产品的直流分析进行评估。 很遗憾、我们在提供的数据表中找不到某些具体值。 请您协助提供以下信息。

完整 MPN:SN74CBTLV3253PWR

  • 我们无法在数据表中找到 VOH 和 VOL 阈值。 您能提供这些值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件为无源开关、没有任何有源输出。 闭合开关的行为类似于电阻器;请参阅 ron 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    这些是无源器件、因此没有针对这些器件的 VOH / VOL 规范。 诸如  SN74CBTLV3253之类的信号开关/多路复用器 只将输入信号传递到输出端。 输入和输出电压之间的差值将取决于流经开关的电流以及开关闭合时的电阻大小。 对于该器件、电阻会  根据所使用的电压节点和温度在~5-40欧姆之间波动。 基于此、您可以将闭合开关视为电阻器、并在给定特定于应用的输入电压和负载电流的情况下计算压降。

    此致、

    亚历克斯