This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6236:TMUX6236在24V 下工作?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6236
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1359942/tmux6236-tmux6236-works-at-24v

器件型号:TMUX6236

您好!

我是否可以知道 TMUX6236是否可以在24V 的电压下工作? 而在24V 下工作时、如连续电流和 Rsdon 等性能如何呢? 谢谢。

BTW,它听起来这个部件有更高的价格比松下的固态继电器,它不适合我们。  

此致、

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它适用于4.5V 至36V 之间的所有电源电压。若要估算24V 值、需要在12V 和36V 值之间进行内插。

    您正在与哪些具体器件进行比较? 一般来说、模拟开关和固态继电器具有不同的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    根据数据表、该器件可以在5V 到36V 的电压范围内工作、因此可以在24V 的电压下可靠地工作。  

    对于 Rsdon 和连续电流、可以使用12V 和36V 测量值来估算这些值。 在12V 时 Rsdon 为2.8欧姆、在36V 时 Rsdon 为2.1、因此24V 时的 Rdson 应约为2.45欧姆。 同样、持续电流在24V 下的估算值约为44uA。  

    关于定价、我将通过电子邮件和我们营销团队的反馈环节进行跟进。

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    杰伊