我目前正在设计一个以太网 RMII 电路、并想使用 RS -485 +/-对来输入和输出 TX+/TX-对、具体取决于我的客户插入的插件。 我有用于 TX+/TX-和 RX+/RX-线对上以太网的隔离变压器、因此我希望此开关发生在 RJ45连接器附近的隔离侧。 但是、用于开关的控制信号来自非隔离侧的处理器。 我想说这应该是继电器还是光耦合开关、该器件是否允许同样的功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kameron:
感谢您提供应用手册、很好的东西。 我要尝试了解的是、与系统接地(此 TMUX136可能连接的地方)相比、以太网变压器的另一侧的电压是多少。
例如、我有一个类似的产品 、一位同事曾经使用不同的开关来开关 TX+(然后是另一个开关来开关 TX-)、它位于变压器的输出端、但它的接地以变压器初级侧上的系统为基准。 使用示波器、我测量了系统接地端和 TX+/TX-信号之间的电压、峰值超过4V、而开关连接到3.3V。 TX+/TX-引脚本身差分仅为2V、但与系统接地相比、此电压超过了开关的电压(这就是您说我不应该在多路复用器上执行的操作)。
因此、如果我采用上述情形、并且我有一个可处理最高5V VCC 的多路复用器、那么我认为就可以了。 但是、我如何知道我在变压器次级侧开关的信号将始终保持相同的值并在不同 PCBA 上保持一致? 我想、我只是从根本上了解这是如何工作的、但今天它的0-4V、下一个下电上电周期它为什么不是0-20V? 它的隔离式器件、次级侧上没有任何器件吗? 所有1:1绕组的作用是告诉我两侧将具有相同的差分电压。
再次感谢您的帮助
迈克
Mike、您好!
谢谢您提供额外的信息、我认为我理解您的问题。 我想澄清并说明此器件的额定值可处理0至3.6V 的 IO 信号
因此要回答您的部分问题、TI 多路复用器可以处理您的 地面平移场景。
本质上而言、根据您所描述的、您在这种条件下拥有该多路复用器 、VDD = 3.3V、接地=-2V。 ( 以差分方式将 TX+/TX-引脚设置为2V)
首先、您可以将器件的建议电源电压视为 接地和 VDD 之间的差分电压。 除了认为在这种情况下电源需要2.3V 至4.8V 之外、您可以说电源和接地之间的差值建议不超过4.8V。
因为在这个示例中 、VDD 和接地之间的差异为5.3V、这将超过建议的运行条件。
在示例中、不一定需要5V 电源多路复用器、而是需要一个可支持2V 差动输入信号对的多路复用器。(TMUX136可以做到)具有2.8V 电源和-2V 接地的 TMUX136将是您所需要的。
我不知道如何在您的设计中跨不同的 PCB 提供多大的接地电压、但如果难以确定、还有许多其他较高电压的多路复用器也可以支持您的应用!
请告诉我您的想法、如果需要、我很乐意提供进一步帮助!
此致、
卡梅隆