This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:IT 支持 HD-SDI 和 NTSC/PAL

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, LMH6574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1361992/tmux1511-it-support-hd-sdi-and-ntsc-pal

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: LMH6574

您好、TI、有一点疑问:TMUX1511它将支持两个 HD-SDI 视频输入以及两个 NTSC/PAL 视频输入和一个输出。 您可以快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、

    下面是一篇 e2e 文章、其中实际展示了一些设计问题、以及如何在与您谈论的类似的设计场景中实现 TMUX1511。

    对于 NTSC/PAL,还有一 篇 e2e 文章,其中有人谈到它。

    对于 SDI 用例、TMUX1511应该可以使用、但对于 NTSC/PAL 用例、如 e2e 帖子表示是否将超出建议工作条件的电压应用于多路复用器、TI 无法保证长期可靠性。

    就像第二个 e2e 发布一样、您是否担心负电压接触多路复用器?

    请告诉我!

    此致、

    卡梅隆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复。主席先生,您可以建议使用多路复用器进行 NTSC/PAL 转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、

    为何您认为 TMUX1511无法为您的应用提供支持?  

    您关注哪些功能和参数?  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,主席先生。 先生,我的项目是基于飞机的项目。 因此功能 和参数包括两个 HD-SDI (带宽为 1.5Gbps 或37.5MHz)和两个 NTSC (带宽为6MHz)、PAL (带宽为7至8MHz) 。对于此参数、我能使用 TMUX1511吗?  

    但是、先生 /先生、我将为 NTSC/PAL (部件号:LMH6574)选择一个多路复用器、为 HD-SDI (TMUX1511)选择另一个多路复用器、先生、我需要这四个信号、我可以使用 TMUX1511或 LMH6574。 请帮我找到 mux 先生。

    谢谢

    Ganesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganesh、

    因此、TMUX1511应该适合您的应用、因为它具有足够大的带宽来支持您的信号。

    如果您想了解有关  LMH6574的更多信息、我可以将此主题转至放大器团队论坛。 如果您愿意、请告诉我。

    但重申一下、TMUX1511应该适用于基于带宽的应用。

    这是一个 常见问题解答 、其中详细介绍了多路复用器带宽。

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    我将开始使用  TMUX1511进行设计、主席先生、如果需要任何说明、我将与您联系。  

    谢谢、此致

    Ganesh。