This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130是否适合连接充电电容器?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1364898/tps82130-is-tps82130-suitable-to-connect-charging-capacitors

器件型号:TPS82130

TPS82130是否适合连接充电电容器? 如果断电后充电电容器中仍有电压、并且担心启动期间大浪涌电流可能会影响 TPS82130、是否存在此问题?
您能否推荐适合连接充电电容器的直流/直流转换器(具有 EN 功能、3.3V 输出、4A 或更高输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是充电电容器? 您能解释更多吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超级电容器    

    请推荐一个 DC-DC 转换器(Vin:about 5V;Vout:About 3.3V Iout:4A 或更高、 带 EN 功能)、该转换器也可连接到超级电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    请访问 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaai5。

    此致、

    杰夫