This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:1:4、4通道 SPI 协议开关

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1367065/sn74lv4052a-1-4-4-channels-switch-for-spi-protocols

器件型号:SN74LV4052A

工具与软件:

大家好、

我们是否具有用于 SPI 协议的4通道1:4开关 IC?

我仅找到了与 SN74LV4052A 类似的双路1:4开关。  

谢谢。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;这样的器件将有太多的引脚。 您只需使用两个4052设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、Clemens!