This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:电荷泵

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1365882/tmux121-charge-pump

器件型号:TMUX121
主题中讨论的其他器件:TS5A23157

大家好、

我的客户想知道电荷泵的结构吗? PU 电阻器或其他电源系统?

更多详细信息可帮助客户为连接到此芯片的 I2C 总线安排 PU 电阻。 并避免两个电源域之间的泄漏。  

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    该器件内部没有任何上拉电阻器、但我认为我们无法共享电荷泵本身的结构。  
    对于 I2C 总线、他们对电荷泵有何兴趣? I2C 总线应该在 Dx 到 SxA/B 路径上、但电荷泵将偏置栅极、使栅极从 D -> S 打开 FET 路径、因此它不会在计算中添加任何上拉阻抗。

    不过、我仍会由我的设计团队来运行它、看看是否有什么我可以忽视的地方。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    从我这边看、原理图看起来很好。 一个问题是 EN#引脚上的1k 电阻器。 您还可以帮助查看下面的原理图并提出建议吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、  

    他们使用 TMUX121作为 I2C 是否有原因? 我们可以为 I2C 之类的简单器件提供更便宜的解决方案。 TS5A23157是一个不错的选择。

    但在原理图本身上、我没有看到任何问题。 EN 上的下拉正常。 如果他们只是计划始终将其保持为低电平并始终启用多路复用器、甚至可能丢失电阻并直接接地。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您的评论。

    您对此有任何更新吗?

    不过、我仍会由我的设计团队来运行它、看看是否有什么我可以忽视的地方。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    很抱歉耽误你的时间!

    是的、我已经确认电荷泵不会影响 i2c 线路或上拉电阻器、您的上拉电阻值不需要考虑它们

    谢谢

    Rami