This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:用于电阻器连接和断开

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1366417/ts5a23157-for-resistor-connect-and-disconnect

器件型号:TS5A23157

工具与软件:

大家好!

AM 计划将 TS5A23157DGSR 用于连接和断开电阻、

以下是我们曾讨论过的电路示例、

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/388/pastedimage1716640641993v4.png

目标是将 R498或 R499连接到 COM2引脚、

COM2引脚连接到另一个 IC (ISET)引脚 、该引脚是 连接器外部电阻器输入的模拟输入、用于设置 LED 电流。

此逻辑是否正常工作、意味着  TS5A23157DGSR 可以 在 NC2到 COM2或 NO2到 COM2之间连接和断开电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为避免调整图像大小、请删除"Dimensions (尺寸)"编号。

    这将起作用。 这些开关在闭合时的行为与10 Ω 电阻器类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

    还有一个问题、COM1上的开关不需要任何电流或电压是正确的?

    它可以用作干式继电器触点来关闭和打开?

    COM1不会在与之连接的 ISET 引脚上有任何电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;它是无源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TI 将于今天节日举行、敬请期待明天与我们联系。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    看来克莱门斯已经回答了你在这里的问题,这是准确的。 如果您还需要其他信息、请告诉我!

    此致、

    亚历克斯