This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:TS5A3359

Guru**** 2569875 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1365950/ts5a3359-ts5a3359

器件型号:TS5A3359

你好。

我只是想确认 TS5A3359无引脚的内部钳位策略。 当我通读了前面的一些线程时、发现没有引脚上有一个二极管、但我只是尝试检查它的内部连接方式。

(1)是否有从无引脚到 V+的二极管?  

(2)没有引脚到 GND 之间是否有二极管?

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ed、

    此器件上有一个从 NO 到 GND 的 ESD 单元。 您将在"Analog Port Diode Current"规格中看到 Abs 最大值突出显示了这一点。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、接下来有一个关于模拟端口电流二极管的问题、该额定值是否处于连续状态? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任何时间内都不得超过 IK。