This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:PCN 问题

Guru**** 2569875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1366004/cd74hc4051-pcn-problem

器件型号:CD74HC4051

您好、TI 团队、

为 CD74HC4051M96发布了 PCN# 20240411005.1。

我对这份更改通知提出了很多问题、您能帮我们检查一下吗?

1.CD74HC4051M96应属于此更改中的组3。 这些更改是为外部装配现场(FMX)添加新的装配材料、而不是将 FMX 添加为额外的装配现场。 这是不是很好?

2.组装材料中的导线是否意味着 PCN 中的焊线

请简要说明模塑化合物和安装化合物之间的差异。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace、您好!

    1.您能解释一下哪组3在这里吗?

    2.是的,这就是它的含义

    安装复合材料是用于将器件粘在引线上、而模塑化合物用于实际成型外壳(您实际看到的 IC 黑色部分)的粘合材料

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    有关此 PCN 中第3组的定义、请参阅随附的图像。 我想澄清的是、这种铭文仅表示为露天装配现场(FMX)添加了新的装配材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    由于当地的风暴影响很多 TI 员工、请在明天之前等待响应。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace、您好!

    CD74HC4051M96属于第3组、这意味着现场将变为 FMX、并且安装化合物、模塑化合物和导线直径(典型值)将根据您在上方突出显示的 PCN 中的值而变化。

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    FMX (TI Aguascalientes)已经是 CD74HC4051M96的现场组件在此 PCN 发布之前、我们已有关于之前在 FMX 中交付该器件的记录。 您能解释一下该站点将如何更改为 FMX 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace、您好!

    我将查看此内容以进行澄清、然后我将脱机观看此内容并向您发送电子邮件。


    谢谢。
    Rami