This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6201:TI 的 PSpice 接口节点数量不正确

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1369215/tmux6201-pspice-for-ti-incorrect-number-of-interface-nodes

器件型号:TMUX6201

工具/软件:PSpice for TI

我尝试在 PSpice for TI 中对该器件进行仿真、但每当我尝试运行包括此器件在内的仿真时都会收到以下错误消息:

我已经通过 PSpice 器件搜索添加了组件、然后尝试了以下替代方案:

这些步骤对我不起作用:

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/952719/error-orpsim-15461-incorrect-number-of-interface-nodes-for-x_u1

我还尝试按照以下说明进行操作:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293205/tlv62569-error-orpsim-15461-incorrect-number-of-interface-nodes-for-x_u1-x_u1-is-a-tlv62569p_trans/4916939?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pspice%2520incorrect%2520number%2520of%2520interface#4916939

但模型终端上有2个 NC 引脚、但在"symbol pin"下拉菜单下、仅允许我为2个中的一个选择 NC、阻止我继续

我不确定这是不是模型或其他东西的问题,但支持会很感激! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avi:

    感谢您向我们提出问题。 我们将在下周早些时候与您进一步探讨这一问题。  

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Avi、

    看起来是模型的问题。

    我看了看、最终出现故障的原因是模型调用了两个不存在的延迟块、因此会出现故障。 请尝试改用此库文件。 我添加了延迟块、但主要是从另一个延迟函数复制和粘贴。 不过、切换时序在我的末端看起来是准确的。 不过、T-off 上的延迟约为50ns。 只是需要注意的一点、以防您在模型中使用超精确计时。  

    下面是一个新的库文件、您可以使用它、对于在线版本中出现的错误以及由此可能导致的任何问题、我们深表歉意。  

    e2e.ti.com/.../TMUX6201.lib

    -Rami