This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:适合我的应用的最佳多路复用器/开关、我认为 TMUX121不会工作

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6236, TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1369994/tmux121-best-mux-switch-for-my-application-i-don-t-think-the-tmux121-will-work

器件型号:TMUX121
主题中讨论的其他器件:TMUX6236TPS2H160-Q1

工具与软件:

您好!

我有一个 LED 驱动器 项目、该项目需要电路来交替驱动两组 LED (见下图)。 一些参数 Vled Max 将为32V、返回电流将为325mA。  

什么是最佳的模拟开关/多路复用器。  

我需要将开关放在插座两端、还是只使用一个开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、TMUX 开关是信号开关、并不主要用于高负载。 TMUX6236的 Ron = 2 Ω。

    只切换 LED 灯串的一端就可以了。

    对于 MUX1、请使用 TPS2H160-Q1等高侧开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike。

    我可以推荐的最佳器件是 TMUX6236。 它可以传递32V 信号、并 在 QFN 封装中支持高达330mA 的电流。 325mA 非常接近器件的最大限值、但这是我们得到的最好的结果。

    325mA 的最大电流是总最大电流还是每个多路复用器上的最大电流?  

    TMUX6236也是一款2:1 2通道器件、因此根据您的图表、只要最大总电流为325mA、它就可以作为单芯片解决方案实现。  

    谢谢。

    近红外