This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:M96、M96G3和 M96G4之间的差异

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1369759/cd74hc4051-the-differences-among-m96-m96g3-and-m96g4

器件型号:CD74HC4051

工具与软件:

尊敬的专家:

  CD74HC4051M96、CD74HC4051M96G3 和 CD74HC4051M96G4之间有何差异? 谢谢。

Br、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的区别是铅涂层。 订购 CD74HC4051M96时、您无法控制将获得哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢您的快速回答!

    NiPdAu 和 SN 是什么意思? 谢谢。

    Br、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN =锡
    NiPdAu =镍/钯/金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢您的回答!

    选择 Sn 或 NiPdAu 时有何差异?  

    Br、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯凯拉,

    没有真正的区别。

    它只是不同的铅涂层材料、 不会影响器件行为。

    谢谢。

    近红外