This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:直通还是转接驱动器?

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1371738/ts3ds10224-passthrough-or-redriver

器件型号:TS3DS10224

工具与软件:

您好!

我目前在设计中采用了几个选定的 IC、 它们分别用作 差分2通道 1:2多 路信号分离器或2:1多路复用器。 我已扫描该器件的数据表和网站、但找不到任何 指定 IC 是作为上述配置中差分信号的直通还是转接驱动器的内容。 与上一个问题有些相关、我想知道它是否确实 不是直通、那么 IC 中是否有任何内部端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    我们的 IC 是无源多路复用器、这意味着它们是直通器件。 它们不驱动信号。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!