This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L301:绝对最大结温

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1371669/ts3l301-abs-max-junction-temperature

器件型号:TS3L301

工具与软件:

您好!  

TS3L301的绝对最大结温 Tjmax 是多少?
数据表显示:

  • 自然通风条件下的最大工作温度:TA = 85C
  • 封装热阻抗:θJA = 70C/W
  • 绝对最大导通状态开关电流: I/O = 128mA
  • 典型 导通电阻:ron = 4Ω
  • 8通道

最高结温是否为:Tjmax = 85C +(128mA)^2*(4Ω* 8)* 70C/W = 122C -> 125C?
另外、看起来质量和可靠性测试数据是在125°C 下执行的。 [https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TS3L301DGGR]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig:

    TSL301的最高结温如下:

    - DGG 封装= 158.6C

    - DGV 封装= 145.9C

    在计算最大结温时、我们在计算中使用最大 Ron (8Ω)和最大电源电流(600uA)。  

      如需更多信息、请查看我们的常见问题解答。

    谢谢。

    近红外