This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:信号似乎在它们之间进行干扰

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4316, TMUX6211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1370518/cd4066b-signals-seems-to-interfere-between-them

器件型号:CD4066B
主题中讨论的其他器件:CD74HC4316TMUX6211

工具与软件:



大家好、我尝试使用2个 CD4066BM 芯片来选择5个信号(DUT_FILT_CH1、 DUT_FILT_CH2、...、 DUT_FILT_CH5)中的一个连接到"READ_ADC_CH_FILTERed"、以便只需要1个 ADC 通道。

DUT_FILT_CH1是失调电压接近零伏的正弦波。

因此、如果将控制 B 置于高电平、将来自(假设) DUT_FILT_CH1的信号连接到 READ_ADC_CH_FILTERED、则会出现问题。  
"READ_ADC_CH_FILTERD"中的信号会立即接收偏移并变为安装在 ≈2.2V 顶部的正弦波。

我认为它与下拉相关、因此我在引脚4、8、11、3、9和10上放置了下拉、但问题仍然存在。

有什么想法可能导致这种情况?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Efrain:

    您能否提供  DUT_FILT_CH1和 READ_ADC_CH_FILTERED  信号的示波器截图?  

    谢谢。

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilgur。

    这是引脚4的示波器屏幕截图 DUT_FILT_CH1:

    这是引脚3的范围:READ_ADC_CH_FILTERED:

    所有引脚的示波器截图:

    引脚1:SIG_OUT


    引脚2:iN5


    引脚5:CTRL_FILT_CH1


    引脚6: CTRL_FILT_CH2


    引脚7:-3V3


    引脚8: DUT_FILT_CH2


    引脚9: READ_ADC_CH_FILTERED

    引脚10: READ_ADC_CH_FILTERED

    引脚11: DUT_FILT_CH3

    引脚12: CTRL_FILT_CH3

    引脚13: CTRL_INCH5

    引脚14: 3V3


    谢谢。
    Efrain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入以 VSS 为基准、因此控制输入电压必须接近−3.3V 才能禁用 A 通道。 (建议运行条件表显示为"0V"、但它是在上面。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Clemens。  这解决了我的问题。

    我一直在努力处理这个错误、这已经很长一段时间了。
    实际上、将控制输入连接到-3.3V (VSS)会禁用相应通道。

    现在、 READ_ADC_CH_FILTERED 与 DUT_FILT_CH1中的相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克莱门斯!

    现在、我已经将 VSS 连接到 GND、因此我了解了将控制输入电压置于 GND 附近会禁用通道。
    幸运的是、偏移量已返回至 READ_ADC_CH_FILTERED 、我不明白其中的原因。

    我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 电压不得低于 VSS。 是这样吗?

    CD74HC4316或 TMUX6211为控制信号提供了一个单独的 GND 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不是。 为了使用 GND 测试 GND 作为 VSS 和逻辑低电平、应  使用具有运算放大器的电压跟随器对 DUT_FILT_CH1信号进行斩波、该运算放大器的 V-电源连接到 GND。

    感谢您提出 IC 建议。  
    在读取5个通道时、是否有任何具有8SPST 通道的 IC? 在 TI 的模拟开关部分找不到任何内容、但可能我看的是错误的部分


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Efrain:

    请参阅 链接 以查看我们的产品系列页面、其中过滤了1:1 (SPST) 8通道多路复用器。

    谢谢。

    近红外