This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6234:需要一个与上述器件类似的器件、具有持续高源极和漏极电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS22919, TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1370720/tmux6234-need-a-part-similar-to-the-mentioned-part-with-high-continues-source-and-drain-current

器件型号:TMUX6234
主题中讨论的其他器件:TPS22919TPS2H160-Q1、TPS2121

工具与软件:

我需要一个以5V 电源工作、具有上述500 mA 拉电流和灌电流的部件

它的温度应为40摄氏度、

参考器件型号 TMUX6234PWR-具有500持续电流

请尽快建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    500 mA 的作用类似于电源、应使用  TPS22919等负载开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 SIR、我需要一个能够承载24V 信号的多路复用器、电源也可以是24V、但我需要的连续电流大于500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin:

    我们的电流通过多路复用器最高为 TMUX6201

    请参阅下面的"继续"当前信息。  

    WQFN 封装是您的最佳选择、但如果电压为5V 、则无法在40°C 下通过500mA。  

    我建议在器件输入侧添加电阻器、以减小足够低的电流、从而使器件能够通过电流。  

    谢谢。

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于24V 电源、您需要 像 TPS2H160-Q1这样的高侧开关。 它必须采用24V 电压供电、但控制信号电压可低至3.3V。

    (TPS2121等电源多路复用器不支持24V 电压。)