This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:如果将该器件用作 I2C 开关、NC (NO)和 COM 是否都需要上拉电阻器?

Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1370334/ts5a23157-q1-if-the-device-is-used-as-an-i2c-switch-do-both-nc-no-and-com-require-pull-up-resistors

器件型号:TS5A23157-Q1

工具与软件:

您好、TI 成员:

将 TS5A23157-Q1用作 I2C 开关时、NC (NO)和 COM 是否都需要上拉电阻器?

由于数据表未详细描述开关的内部结构、我想知道该开关(NCx 和 NOx)和(COMx)之间的结构是否与下面屏幕截图中所示的 CMOS 相似?

      

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件使用传输门;请参阅 [FAQ] TI 开关和多路复用器使用的架构类型是什么、如何知道我的器件内部有哪一种?

    一般而言、您需要在两侧都连接上拉电阻器、以确保在总线段断开连接时存在有效电压。 在没有 I²C 主器件的一侧、非常弱的上拉是足够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Clemens Ladisch,

    感谢您的答复。 因此、TS5A23157-Q1的 COM 和 NC/NO 之间的结构类似于下图中所示的电路?


    如果将 TS5A23157-Q1用作 I2C 的开关、那么我的问题是、下图"B"侧的电阻器 R2是否不需要?


    此外、如果有电阻器 R2、下图所示的电源(P3V3_S1)是否会通过 NMOS 泄漏到 P3V3_S0? 我们不希望 P3V3_S1泄漏到 P3V3_S0、但我们不关心 P3V3_S0是否泄漏到 P3V3_S1。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传输栅极中的晶体管以不同的方式连接体、以防止电流路径通过体二极管。

    如果在开关关断时可为 B 侧的一些 I²C Ω 器件供电、则需要 R2。 如果您使用开关只是在设备断电后断开它们,则可以省略 R2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Clemens Ladisch,

    COM 和 TS5A23157-Q1的 NC/NO 之间的结构是否与下图所示的电路类似?

    我们的应用如下图所示。 该芯片用作 I2C 开关。 在某些情况下、连接 COM 和 NC、而在其他情况下、连接 COM 和 NO。 您能帮助我看看 COM 侧是否需要上拉电阻器吗?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结构与图像类似、但没有体二极管。

    在该电路中、COM 侧始终连接到 NC/NO 侧之一、因此它始终由其他一个电阻器上拉、因此不需要自己的上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Clemens Ladisch,

    谢谢

    此致