This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1209:TMUX1209PWR 电源

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: INA827, ADS1261, TMUX1209, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1373251/tmux1209-tmux1209pwr-power-source

器件型号:TMUX1209
主题中讨论的其他器件:INA827ADS1261、、 TMUX1109

工具与软件:

您好!

我已经为模拟测量设计了一个原理图、如下所示。 在模拟输入端、我还可以接收来自一些传感器的负模拟信号。 我使用的集成电路如方框图中所示。 在这种情况下、为避免来自传感器的负信号失真、我应该将 TMUX1209PWR 的电源电压设置为+5V、GND 还是+2.5V、-2.5V? 我找不到有关 TMUX1209PWR 负电压电源的任何信息。 感谢您对此事的深入了解。 总之、我要在使用多路复用器的输入端配置从热电偶传感器接收到的模拟数据、然后将模拟信号从多路复用器传输到 INA827。 我正在使用 ADS1261读取从 INA827接收的单端信号。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1209没有与 GND 分开的负电源。 这意味着、当您将 TMUX1209的 GND 连接到−2.5V 时、您的数字控制信号也必须使用此电压。 (使用隔离器、这实际上可能很简单。)

    (成本要高得多) TMUX1109在引脚3上具有 VSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我同意两个克莱门斯的陈述。

    如果您想 使用您现在拥有的相同设计、但传递负电压信号、请使用 TMUX1109而不是 TMUX1209

    如果您需要任何其他 帮助、请告知我们!

    此致、

    Kameron